This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G126:逻辑器件建议

Guru**** 2551070 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G126

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1446572/sn74lvc1g126-logic-device-recommendation

器件型号:SN74LVC1G126

工具与软件:

您好!

有没有具有与 SN74LVC1G126类似功能且支持比下表更宽电流规格的 IC?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LVC 在3.3V 时已经是最强的逻辑系列。您使用的电源电压是多少? 负载是多少? 可以并联使用多个门。