This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102-Q1:电平位移 IC 原理图审阅和数据表指定的参数检查

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0102-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1446790/txs0102-q1-level-shift-ic-schematic-review-and-datasheet-specified-parameter-check

器件型号:TXS0102-Q1

工具与软件:

您好、TI

1) 1)请帮助查看 TXS0102-Q1应用作为 I2C 电平转换的原理图。

2) 根据 TXS0102-Q1数据表、最大 VIL 值 为0.15V。 目前、我们测得 I2C 信号为低电平时 VIL 为0.23V。  如果 VIL 超过0.15V、会发生什么问题?

TI 能否告诉我们为什么在电平转换方面 VIL 要求如此严格?

3) Δt 数据表、Δ Δv (Ax)和 Δt Δ Δv /Δ t (Bx)输入转换上升或下降速率的最大值为10ns/V 对于 VCCA 端口电压为1.8V、对于输入上升/下降时间(如10%-90%信号电平)有何要求?

对于 VCCB 端口电压为3.3V 的情况、对于10%-90%信号电平的输入上升/下降时间有何要求?