This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC257-Q1:符号、WQFN 封装

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1446385/sn74ahc257-q1-symbol-footprint-for-wqfn

器件型号:SN74AHC257-Q1

工具与软件:

您好!

我想知道为什么 WQFN 封装系列没有一个库。  我已经尝试使用 SN74xxx257系列搜索各种器件、但找不到支持 WQFN 封装的单个库。  当我尝试去你的 CAD 为这些部件, Ultralibrarion 的要求只是卡住了。  当然、我想要随其一起使用3D 模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    对于这些新器件、看起来超级管理员加载/填充所有这些数据可能只需要一段时间。 以下是来自其他器件的16引脚 WQFN 的封装和3D 模型:

    适用于 TI 的 Ultra Librarian

    此致!

    Malcolm