This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV541AT:器件 TC 温度请求

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV541AT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1445263/sn74lv541at-device-tc-temperature-request

器件型号:SN74LV541AT

工具与软件:

您好!  

这是从 Aa3在深圳赛车。 我的客户想了解器件 SN74LV541AT 的 TC。 您能帮忙吗?

谢谢!

深圳雷夏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Racheal:

    您要查找什么封装。 我有以下 PW 信息:  

    结果-θ JA 高 K (标准数据表值) 92.6.
    结果-θ JC、顶部(标准数据表值) 36.7.
    RESULT-Theta JB (标准数据表值) 54.6.
    结果-Ψ JT (标准数据表值) 2.2.
    RESULT- psi JB (标准数据表值) 54.1.
    结果-θ JC、底部(标准数据表值) 不适用  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

    我想调整我的描述。 我的客户担心 MAX TJ。

    谢谢!

    深圳雷夏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rachael:

    几乎每个逻辑器件的最大 TJ 都将为150°C。  

    请参阅常见问题解答:  

    1. [常见问题解答]器件的最高结温(TJMAX)是多少?