This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUC17:施密特触发缓冲器输出阻抗

Guru**** 2585535 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1447405/sn74auc17-schmitt-trigger-buffer-output-impedance

器件型号:SN74AUC17

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我们计划在设计中使用此缓冲器。 您能帮助我说明一下该缓冲器的输出阻抗值吗?

此致、

Shubham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最坏情况下的输出阻抗可通过 VOL / IOL 和(VCC−VOH)/ IOH 计算得出;输出阻抗典型值约为其一半。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢克莱门斯,但我正在寻找这样的信息  

    如果您有这个数字、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AUC 应用报告 说:

    AUC 小尺寸逻辑器件已针对50 Ω 到65 Ω 的传输线路进行了优化。

    请注意、AUC 输出在开关期间动态地改变它们的阻抗、所以您不应该尝试使用一个串联电阻来调整阻抗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢克莱门斯提供这些信息。