This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC164:关于 ESD 电阻

Guru**** 2842970 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1447137/sn74hc164-about-esd-resistance

器件型号:SN74HC164

工具与软件:

親愛なるサポートチーム、μ A
このメッセージがあなたによく届くことを願っています。μ A
我写信给您、希望获取有关您的产品 SN74HC164PWR 和 SN74LV123APWR 的技术帮助。我有疑问、非常感谢您就此提供的指导。
问题:
我们收到了以下 PCN 信息。  
・PCN20240912000.1 (认证变更通知)【变更详情】・增加装配厂・变更装配材料(模具材料)
请告诉我产品在更改后的 ESD 容差。⇒型号:CDM 或 MM 或 HBM 电压:±○○V

ご多忙のご協力をいただき、誠にありがとうございました。皆様の迅速なご対応を心よりお待ちしております。よろしくお願いいたします% MCEペーストビン%

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Isao:

    这些产品的 ESD 等级未改变。

    此致、

    Owen