This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXU0304:VCCI=VCCO=3.0V~3.6V 时的数据速率

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC125A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1447155/txu0304-data-rate-when-vcci-vcco-3-0-3-6v

器件型号:TXU0304
主题中讨论的其他器件:SN74LVC125A

工具与软件:

当 VCCI=VCCO=3.0V ~3.6V 时、数据速率如何? 我在 d/s 中看不到条件

应用:机器人 SPI  

此致

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们假设您使用电平转换器进行电平转换。

    总之、它是125Mbps (62 MHz)。

    有一些在3.3V 时速度更快的普通逻辑缓冲器、例如 SN74LVC125A。