This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G97-Q1:SO# 296675 -客户因电镀错误而要求发货部件

Guru**** 2555190 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1447361/sn74lvc1g97-q1-so-296675---customer-claiming-shipped-parts-due-to-wrong-plating

器件型号:SN74LVC1G97-Q1

工具与软件:

您好!

我们有一位客户声称已交付部件的 P/N 为 SN74LVC1G97QDCKRQ1、因为其非保形端子镀层。

他们说:

---   

终端涂层
应为:e4 (NiPdAu)
是:E3

---   

我在数据表中发现 te lead 涂层应为 "NiPdAu | SN"

根据客户的测量结果、他们测量了以下各项:

客户是否正确、镀层是否不符合要求?

非常感谢

此致

Adnan