This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXU0104:VCCA 和 VCCB 短接至 GND。

Guru**** 2586055 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1447102/txu0104-vcca-and-vccb-short-to-gnd

器件型号:TXU0104

工具与软件:

他们发现 VCCA 和 VCCB 短接至 GND。 您能帮助进行原理图审阅吗? 空闲输入输出引脚是否能够直接短接至 GND?  

e2e.ti.com/.../TXU0104-VCCA-VCCB-short-to-GND.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    未使用的输出应保持断开、但这在这里不是问题。

    这种损坏可能是由过压引起的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sienna、

    由于 TXU 集成了下拉电阻、因此任何未使用的 I/O 都可以保持悬空状态。 至于 VCCA 和 VCCB 短接至 GND 的原因、可能是参数超过了数据表上的绝对最大限值。  

    此致、

    Josh