This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC00A:Ioff 功能

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC00A, SN74LVC132A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1446125/sn74lvc00a-ioff-function

器件型号:SN74LVC00A
主题中讨论的其他器件: SN74LVC132A

工具与软件:

大家好、团队成员:

似乎是最新的 SN74LVC00A 数据表删除了有关 Ioff 功能的说明。 但产品详细信息仍然包含该内容。

您可以再次确认该器件是否仍具有 Ioff 功能? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于具有 Ioff 的 LVC 器件、在断电状态下、绝对最大额定值允许电压高达6.5V。 据我所知、只有小尺寸逻辑器件(和具有开漏输出的器件)具有此功能。

    下面是声称具有 Ioff 的大型 LVC 器件列表ti.com/logic-voltage-translation/logic-gates/products.html#1512=LVC&2192=Partial 断电(Ioff)&2955=14;20

    对于 SN74LVC132A 等较新器件、数据表在电气特性中包含 Ioff 规格、但不允许在绝对最大额定值中列出该规格、也不在特性部分中列出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Clemens、、

    在、之前的6年的链接中、我们确认此器件具有 ioff 功能。

    在这几年中我们是否更换裸片?

    谢谢

    e2e.ti.com/.../2749816

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我引用了数据表。

    (我不是 TI 员工。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor:

    我不确定该器件是否有裸片更改、但它看起来不再具有 Ioff 功能。 如果数据表中没有它、我就不希望它成为器件的一部分。

    此致!

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨  Malcolm、

     您可以再次与团队核实吗? 如果我们没有 Ioff 功能、我们将失去在此设备上的份额。

    我在此器件上看到了很多 PCN、但看不到详细信息。

    谢谢。

    BR、

    胜利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor:

    该器件从未具有 Ioff 功能。 这只是网站上的一个错误。 数据表从未说明任何指示存在 Ioff 电路的内容。

    此致!

    Malcolm