This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV1T34:SN74LV1T34DCKR 输出阻抗

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1446746/sn74lv1t34-sn74lv1t34dckr-output-impedance

器件型号:SN74LV1T34

工具与软件:

您好、

客户希望通过其内部结构了解 SN74LV1T34DCKR 的输出阻抗。 我想问一下如何启动它,如果有任何好的建议?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最坏情况下的输出阻抗可通过 VOL / IOL 和(VCC−VOH)/ IOH 计算得出;输出阻抗典型值约为其一半。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeno:

    我同意克莱门斯的观点。 要查找器件的输出阻抗、请对 VOH、IOH 和 VOL、IOL 使用欧姆定律。 请记住在计算 VOH 的输出阻抗时减去 VCC  

    此致、

    Josh