This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T774-Q1:电平转换器不工作

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC4T774-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1447288/sn74avc4t774-q1-level-shifter-does-not-work

器件型号:SN74AVC4T774-Q1

工具与软件:

我对评估板有问题、想征求您的建议。

我们使用 SN74AVC4T774-Q1、
并确认 VCCA→VCCB 电平转换器运行、
但即使我向端口 A 输入信号、它也不会从端口 B 输出。

DIR1和 DIR2通过100千欧上拉至 VCCA、/OE 通过100千欧下拉至 GND、因此我认为我使用它的方式不正确。

我还检查了 VCCA 和 VCCB 电压的以下组合、
但两者是相同的。

情况1。 VCCA= 4.11v、VCCB=1.8V
情况2。 VCCA= 3.3v、VCCB=1.8V

令人困惑的一点是,我确认 DIR2的潜力下降到大约2.1V 在 CASE2.
我还确认、当我将 DIR2设置为"Cas.3 VCCA=3.3V、VCCB=0v"时、DIR2的电势降至大约0.5V。

如果您以前遇到过类似问题、请告知我以及如何解决。

此致、
***

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DIR 引脚的输入漏电流必须小于1.5 µA。 请仔细检查电阻器、确保没有焊接桥。 更小的电阻器是否有帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    福田、您好!

    您能否将 DIRX 上拉电阻降低到10k、看看这样是否可以解决问题? 我们为该器件提供了评估模块(AVCLVCDIRCNTRL-EVM)。 您可以将其用作参考或测试您的配置  

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我仔细检查了寄存器是否正确。

    而 Iconfired 不包含任何焊接桥接。  
    此外、由于在多个 PCB 上观察到相同的现象、我们认为安装误差的可能性很低。

    很抱歉、请继续下面的主题中的讨论。

    SN74AVC4T774-Q1:电平转换器无信号输出-逻辑论坛-逻辑- TI E2E 支持论坛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    福田、您好!

    听起来不错。 让我们继续讨论另一主题。 我来结束这个演示。

    此致、

    Josh