This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102:5V 的输入电压是否有可能被吸入到3.3V 的输入电压中?

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: LSF0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1447254/lsf0102-is-there-any-possibility-the-input-voltage-from-5v-got-drawn-into-the-input-voltage-3-3v

器件型号:LSF0102

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我对使用 LSF0102电平转换器的设计有疑问。

输入电压来自两个降压转换器( TPS564247DRLR)、其中每个输出均为3.3V 和5V。

其中一个  输出为3.3V 的 TPS564247DRLR、我在 EN 引脚上添加了一个开关、以便 每次按下开关时都可以汲取3.3V 输出(参考号:D)(3.3V 输出(开或关))

然而、在示波器上、它显示、如果不按3.3V 开关、它不 应该是0V、但它似乎是1V (Ref:附加文件)

5V 按预期工作。 在点(E 和 F)采集波形。

是否有可能在按下开关之前将5V 电压输入3.3V 电压?

为了进一步说明,我在此附上我的  LSF0102设计 和我从 示波器拍摄的镜头( C :按下开关的时刻)。

请引导我在这个问题上继续。  

此致

 

结果+预期结果↓

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在正常运行期间、有一个小电流流入 Vref_B、从 Vref_A 流出

    要禁用该器件、必须将 EN 拉至低电平。
    另请参阅 [常见问题解答] LSF 转换器如何工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、R Z:

    欢迎来到 E2E 论坛! 我同意克莱门斯对此的回答-如果您有任何其他问题、请告知我们。

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、

    进一步阅读 使用 LSF 系列进行 LSF 系列电压电平转换(修订版 B)后

    我了解到、对于 LSF020X 器件、可以使用电阻器将 EN 引脚下拉至接地。

    但在指南中、我找不到任何有关 LSF0102的内容、也没有任何机会错过。

    在 EN 引脚上添加电阻器来将其下拉至 GND 是否有效? 如果是、您可以考虑向我建议 电阻器的范围值吗?  

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 RZ:

    请观看 此 Logic Minute 视频、该视频介绍了在 EN 处于低电平运行时的正确配置。

    此致、

    插孔