This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54LVTH245A-SP:闩锁 SEL 信息

Guru**** 2586075 points
Other Parts Discussed in Thread: SN54SC245-SEP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1447595/sn54lvth245a-sp-latch-up-sel-information

器件型号:SN54LVTH245A-SP
主题中讨论的其他器件:SN54SC245-SEP

工具与软件:

您好!  


我想知道是否有 SEL 闩锁报告可用? 关于几个其他 TI 航天器件的报告高达43MeV、但我找不到此特定器件的此类测试报告/编号。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    我看不到为此特定器件型号创建的任何闩锁报告。

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:  

    另一种选择是具有相同功能、封装更小的器件、并具有 单粒子闩锁报告。 SN54SC245-SEP

    https://www.ti.com/product/SN54SC245-SEP

    此致!

    Michael。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    谢谢、我已经找到了该特定的 IC。 SN54CS245-SEP 的更高传播延迟对于我们的应用来说可能是个问题。 我将对其进行了解。

    好的

    Arthur