This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC4T245:请查看消息中发送的布局

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1447547/sn74axc4t245-please-review-layout-sent-in-the-message

器件型号:SN74AXC4T245

工具与软件:

您好@Joshua Salinas

您能否查看我 通过个人消息发送至收件箱的布局? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ,约书亚萨利纳斯,我也总是收到你在这个论坛的每一个答复的通知,你知道为什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pragash、

    对于延迟、我们深表歉意。 我已将我对私人消息的回复发送给您。  

    至于你为什么看到我的答复,我不确定。 我们是 E2E 的好友、因此我每次回复某人时、系统都可能会向您发送通知。  

    此致、

    Josh