This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC163:SN74HC163

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TXU0102, TXB0104, TXU0104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1447614/sn74hc163-sn74hc163

器件型号:SN74HC163
主题中讨论的其他器件:TXB0104TXU0104、TXU0102

工具与软件:

尊敬的各位:

 我有一个具有16通道多路复用器74hc163以及+5V 和 GND 电源的项目。 我需要将其连接到 Raspberry Pi 4时,电压输出为+3.3V。 所以我需要 Raspberry 和 多路复用之间的转换器。 我的问题是:我可以使用 TXB0104电平转换器来连接两者吗?  由于 TXB0104的最大电流为20uA、它是否能够驱动每条控制线(Q0-Q3、负载、重置)所需的输入电流?

´d 感谢您的任何帮助。

此致

Andre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXB 应仅与短布线(即不与电缆配合使用)配合使用。 对于单向信号、最好使用 TXU0104或 TXU0102。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的帮助!