This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPLD1201:TPLD 编程

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, TPLD1201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1434566/tpld1201-tpld-programming

器件型号:TPLD1201
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

您好!  

运行编程时出现错误、临时配置成功、但执行永久配置时、配置失败、如下图所示。 
继续进行临时配置、将出现相同的错误。
在我们尝试替换新的 EVM 和编程工具、或使用另一个 TPLD1201后、无法执行临时或永久配置。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruzhen:

    我不确定这可能是什么原因造成的。 您能否向我发送您的 SysConfig 文件和您正在使用的 IC 版本?

    此致!

    Ian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里的分辨率是多少?  刚刚收到一个新的 TPLD1201-RWB-EVM-RevE2、其问题相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob、请向逻辑团队发送电子邮件、其中包含您的 SysConfig 文件、ICS 版本和错误说明。 我们看不到可能导致此错误的原因、需要从遇到此错误的人员处获得更多信息。

    此致!

    Ian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ian、

    与上面所示的错误相同。

    我更改了 IC、然后可以确定是引脚1。

    这是 ICS 版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob、Ruzhen 

    我们认为我们已经发现了这个问题--这是一个过时的 ICS 版本。 我们建议从"我的安全资源"下载最新版本。 这样可以解决该问题。

    此致!

    Ian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、现在我已经加载了两个电路板、并收到一 条编程成功的消息、但 TPLD1201 EVM 演示未像使用早期电路板和 GUI 那样运行。 如何使其启动振荡器等?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    没有更多的细节它很难诊断问题,但我的本能是错误的软件包可以选择在 ICS。 在 ICS 菜单中、请确保在打开演示之前选择了正确的包。

    此致!

    Ian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ian、

    是的、我甚至尝试了2个不同的电路板(RWB 和 DGS)、并选择了合适的封装。  也尝试了两个不同的加密狗相同的结果。  所有这些都是在过去几周内收到的 TI 股票。   所有行为都相同。 如上所述、加载正常、 看到"programming successfully"消息、但 EVM 演示没有闪烁灯。  

    我似乎记得以前的电路板和旧版本 GUI 在加载时看到 EVM 上闪烁、但现在没看到、仅 PWR 从开始到结束亮起

    请在此处查看 pic:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    看看您发送的图片、是否两个引脚之间连接了 IO5 LED 跳线? 这是应该会振荡的 LED。

    此致!

    Ian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了、是的、这就是问题所在。

    我按照 EVM 用户手册中的说明进行了操作、显示了一些实例中移除了该跳线。

    我建议您修改2个参考线以将其显示到位、以便其他人拥有良好的开箱即用体验。

    感谢您的帮助!

    Bob