This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC244:功能安全报告-引脚 FMA

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1430060/sn74hc244-functional-safety-report---pin-fma

器件型号:SN74HC244

工具与软件:

您好、我正在查找 此器件的功能安全报告、其中通常包含符合 IEC TR 62380/ISO 26262第11部分的元件故障率、故障模式分布(FMD) 和引脚故障模式分析(引脚 FMA)。  

请告知我可以在哪里找到这些信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josue:

    我们必须按要求提供这些文件。 请给我一周的时间来处理这件事。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 、阿尔伯特、徐1、希望你做得好。  

    有任何关于此主题的更新吗?  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josue:

    对于延迟、我们深表歉意。 我完成了这个过程、但忘记发送出去了。  

    我们目前在美国度假、我在周一之前无法访问我的工作笔记本电脑。 感谢您的耐心、我会尽快发送。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、  

    感谢 、请告诉我可以在哪里找到文档。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josue:

    请参阅随附的:  

    e2e.ti.com/.../HC244.pdf