This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC2T245:VCCA 开路时的引脚状态(B1和 B2)

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1448843/sn74axc2t245-pin-status-b1-and-b2-when-vcca-is-open

器件型号:SN74AXC2T245

工具与软件:

团队成员、您好!

当与 IC 的连接如下图所示时、B1和 B2是否处于高阻态?

此致、

Shotaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表显示:

    VCC 隔离特性的设计可确保当 VCCA 或 VCCB 低于100mV 时、I/O 端口均禁用其输出并进入高阻抗状态。