This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G126:使用不同源上拉 SN74LVC1G126输出

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G126

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1448600/sn74lvc1g126-sn74lvc1g126-output-pulled-up-using-a-different-source

器件型号:SN74LVC1G126

工具与软件:

嗨、团队:  

我计划将 IC  SN74LVC1G126 用于 SoC 和 PMIC 引脚之间的缓冲隔离应用。 缓冲器的输出提供给 PMIC、该 PMIC 的引脚由为缓冲器 IC 供电的源以外的其他源上拉。 电压电平相同、但仍需要确认这是否会造成任何问题。  

此外、我曾想使用开漏缓冲器、但无法找到具有使能引脚可用性的任何缓冲器。 如果有、您可以提出建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    开漏缓冲器的输出只有在输入为低电平时才被启用。

    您希望实现什么逻辑函数? 请为输入状态的所有可能组合指定输出状态。