This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74ACT245:自動方向検出 μ A

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1447908/cd74act245

器件型号:CD74ACT245
主题中讨论的其他器件:TXB0108

工具与软件:

ご協力いただきありがとうございます。μ A

5V自動方向検出バストランシーバをご存知の場合は、お知らせください。μ A

理想的には、自動方向検出が追加されたCD74ACT245Eのようなものです。μ A

よろしくお願いいたします。μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXB0108等器件具有自动方向感应、但不用作缓冲器。

    您要尝试解决的实际问题是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    5V自動検出機能付きのバッファがあれば、入出力が間違っていても動作すると思ったので、質問しました。μ A
    ないようなので、CD74ACT245Eだけ使います。μ A