This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AC8541-Q1:Δv 数据表中建议的最大值为 Δt μ V/μ V、而施密特触发输入?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AC8541-Q1, SN74AC8541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1448315/sn74ac8541-q1-max-t-v-recommended-in-datasheet-whereas-schmitt-trigger-inputs

器件型号:SN74AC8541-Q1
主题中讨论的其他器件: SN74AC8541

工具与软件:

您好!

我当时在寻找具有施密特触发输入的缓冲器基准、因为我的输入信号较慢。

我很高兴 Δv 该参考文献、但我很惊讶在数据表的§5.3建议运行条件部分中发现指定了最大 Δt μ V/̊ C。 与此相反、在§8.3.2中、数据表指出:"SN74AC8541-Q1没有输入信号转换速率要求、因为它具有施密特触发输入。"

数据表中是否有错误? 或者在这里是否有任何真正的考虑?

 Δt、非汽车类等效部件 SN74AC8541明确地写入 Δv ç ais /̊ C "Unlimited "。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这似乎是一个错误。 和工业版本一样、它应该是无限的。