This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4050B:CD4050B

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: CD4050B, TMS320F28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1448167/cd4050b-cd4050b

器件型号:CD4050B
主题中讨论的其他器件: TMS320F28335

工具与软件:

尊敬的所有人:

我们需要将 CD4050B 用于+15V 信号转换为+3.3V 电平、然后直接连接到 TMS320F28335引脚。 请更新当 Vin 为15V 而 VCC 为3.3V 直流时的传播延迟。

此致、

Chirag

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chirag、您好!  

    数据表中的值是我们经过测试的值、不包含任何额外的数据。 最好的办法是估计它在给定值附近。 我无法想象它与 Vin = 15V、Vcc = 5V 会有太大的不同