This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPLD1201:关于 TPLD1201的 OTP 存储器

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPLD1201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1448530/tpld1201-regarding-the-otp-memory-of-the-tpld1201

器件型号:TPLD1201

工具与软件:

嗨、团队:

一旦使用 InterConnectStudio 对 TPLD1201的 OTP 存储器进行编程、它就会成为永久程序且不能重写。 这种理解是否正确?

在设计阶段、您将配置逻辑电路并通过 InterConnectStudio 使用 EVM 对它们进行演示、对吧? 此时、您不会向 OTP 存储器进行写入、因此如果电源关闭、设计的数据将不会保留在 TPLD 上。 是这样吗?

顺便说一下、似乎之前写入的程序即使在电源关闭后也会保留在 EVM 上。 EVM 是否安装了单独的存储器?

此致、

京平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyohei:

    是的、如果您刻录了设备、它将是永久性的、但是、每次都有可以覆盖的临时选项。  

    要使用临时配置、必须将其连接到 EVM。