This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC1T45:SN74AVC1T45YZPR -热阻

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1446840/sn74avc1t45-sn74avc1t45yzpr--thermal-resistance

器件型号:SN74AVC1T45

工具与软件:

你(们)好、

我正在寻找 器件  SN74AVC1T45YZPR 的热阻 R (J/A)值来执行热分析。 我无法在 BGA 封装的数据表上找到它。

请提供。

此致、

Ajay S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ajay、您好!

    我已提交此器件和封装的热请求。 通常需要大约两周的时间才能获得这些信息。 我会在完成后回复。 感谢您的耐心。

    此致、  

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ajay、您好!

    请参阅下面的热阻值

    θ JA 的测量值 123.8  μ ºC
    Theta JC (顶部) 1.4 μ  ºC
    jb 38.9  ºC /W
    Psi JT 0.5  μ ºC
    Psi JB 38.9 ºC /W

    此致、

    Josh