This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T774:SN74LVC8T245 -输出状态验证

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1449927/sn74avc4t774-sn74lvc8t245---output-state-verification

器件型号:SN74AVC4T774

工具与软件:

大家好、团队成员:

美好的一天!

我正在使用 测试卡的第一部分 SN74AVC4T774RSVR、并希望在设计中得到澄清、

-> VCCA 的默认输出为3V3、A 部分输入默认为下拉状态(所有输入都连接在相同的信号中)。

-> OE 引脚默认下拉、所有 DIR 引脚均拉至高电平(A 部分至端口 B)

但是、直到端口 A 信号从主器件驱动为高电平、VCCB 才会提供3.3VDC。

在这种情况下、IC 在待机(信号为低电平)和运行条件(信号驱动器为高电平)下不会产生影响。

请向我提供您的见解。

此致、

Gopi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gopi、

    在 AVC 系列下使用任何电平转换器时、我们建议将#OE 保持拉至高电平、以使 I/O 保持在 Hi-Z 状态。 如果在切换#OE 时 VCCA 和 VCCB 未完全通电、这可能会导致输出端出现干扰。  

    在本例中、VCCA 完全通电、#OE 为低电平(这会启用器件)、VCCB 在输入切换后通电、这可能会导致输出端出现不必要的脉冲。  

    此致、

    Josh