This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T774-Q1:电平转换器无信号输出

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC4T774-Q1, SN74AVC4T245, SN74AVC4T245-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1447887/sn74avc4t774-q1-no-signal-output-from-the-level-shifter

器件型号:SN74AVC4T774-Q1
主题中讨论的其他器件: SN74AVC4T245SN74AVC4T245-Q1

工具与软件:

我们将 在评估板中使用74AVC4T774QPWRQ1 (SN74AVC4T774-Q1 TSSOP 封装)。

没有来自电平转换器的信号。 我想提一些建议。

(1)问题1.

文档1和文档2中的引脚排列不同。

哪一个是正确的?

 文档1:SN74AVC4T774-Q1具有可配置电压电平转换和三态输出以及独立方向控制输入的汽车类4位双电源总线收发器数据表(修订版 A)第4.4.

 文档2:SN74AVC4T774-Q1功能安全时基故障率、FMD 和引脚 FMA    第7页

(2)问题2.

我们根据文档1中的引脚排列设计了该电路板。

但电平转换器不会输出信号。

  VCCA (1)                       3.3V

  VCCB (16)                     1.8V

  1OE (15)、2OE (14):                GND

  1DIR (2)、2DIR (3):                具有100k Ω 上拉电阻的 VCCA

  1A2 (5)、2A2 (7)、1B2 (12)、2B2 (10):  具有100k Ω 下拉电阻的 GND

  1A1 (4)、2A1 (6):                  信号输入

  1B1 (13)、2B1 (11):                信号输出

  *()引脚编号

您是否对连接有任何疑问?

3)问题3.

这是器件的照片。

您有什么担心吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的团队正在对此进行研究。 是否可以尝试 FUS 文档中的引脚排列? 您能告诉我们问题是否已解决吗?

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的评论。

    我将使用您提供的引脚排列来检查电平转换器的运行情况。

    我还将检查用以下相同规格的部件号替换它。

    - SN74AVC4T245

    - SN74AVC4T245-Q1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Helllo,

    当您完成调查结果后、您能告诉我结果吗? 谢谢!

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    评估结果:

      类型1:X

      类型2:O

    通过2类引脚排列、可以输出正确电平转换的波形。


    规格似乎是错误的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您将此问题提交给我们。 我们现在正在更正数据表。 最新版本将于今天或明天提供。

    此致、

    Josh