This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCS74:不了解数据表:CLK 高电平之前的设置时间

Guru**** 2914610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1449584/sn74hcs74-not-understanding-datasheet-setup-time-before-clk-high

器件型号:SN74HCS74

工具与软件:

您好!

在数据表中、它提到了两个 Tsu (设置时间)规格、1表示数据、1表示 PRE/CLR 处于非活动状态。

这是否意味着第一个是 DATA + PRE/CLR 有效 CQ 低电平?

第二个数据+ PRE/CLR 处于非活动状态。

更简单地说、如果 PRE 和 CLR 为高电平/非活动状态、则2V 的设置时间是多少?

我以3V 的电压运行、那么如何计算它为3V?

提前感谢!