This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1G34:SN74AUP1G17与 SN74AUP1G34

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP1G17, SN74AUP1G34

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1449159/sn74aup1g34-sn74aup1g17-versus-sn74aup1g34

器件型号:SN74AUP1G34
主题中讨论的其他器件:SN74AUP1G17

工具与软件:

您好!

 SN74AUP1G17与 SN74AUP1G34之间有何区别 ?

SN74AUP1G34数据表:"输入迟滞可实现缓慢的输入转换并在输入端实现更好的开关噪声抗扰度"

这两种器件都具有"施密特触发"输入。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只有 AUP1G17具有真正的施密特触发输入。  

    AUP1G34具有可称为"施密特触发操作"的功能、您也可以在竞争对手器件中看到该功能。  

    如果您需要缓慢的输入转换、我会推荐 AUP1G17