This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54SC8T541-SEP:PN54SC8T541MPWTSEP IBIS 模型请求

Guru**** 1977355 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1448333/sn54sc8t541-sep-pn54sc8t541mpwtsep-ibis-model-request

器件型号:SN54SC8T541-SEP

工具与软件:

此请求代表我的客户 Spacemicro/Voyager Space。 想了解下述器件是否有可用的 ibis 模型。  对将进入太空的电路板的通用信号完整性 进行仿真、这些器件在整个设计中用于本地电平转换和通过 VPX 背板连接的其他卡的电平转换。 目标是对穿过背板的本地信号和信号的横截面(多板仿真)执行 SI 仿真、以验证 SI。 请提供建议
PN54SC8T541MPWT-SEP
谢谢!
Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

    我们没有用于此器件的 IBIS 模型。 我可以向我们的团队提出 IBIS 模型请求、但不确定完成日期。 对于由此带来的不便、我们深表歉意。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 是否有器件具有具有类似 I/O 特性的 ibis 模型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

    请允许我咨询我们的团队、但目前我们的航天增强型产品没有 IBIS 模型。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    了解。 是否有类似的带 IBIS 模型的非航天增强型产品? 我们正在寻找严重的问题,所以差异不应该是显著的。 请提供建议。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

    我们将查看 SN74LV4T125 IBIS 模型。 同样、它不会是一对一的型号、但它是具有类似 I/O 特性的衣橱设备。

    此致、

    Josh

x 出现错误。请重试或与管理员联系。