This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62932:TPS62932DRL UVLO 规格

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1450510/tps62932-tps62932drl-uvlo-specifications

器件型号:TPS62932

工具与软件:

尊敬的支持团队:

您能否提供输入电压为12.0V、输出电压为3.3V 时 TPS62932DRL 的 UVLO 规格?

此致、

长洲子

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    请参阅数据表中的"9.3.6使能和调节欠压锁定"部分。  如果您有任何具体问题、敬请告知。

    谢谢、此致。