This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHCT32-Q1:我想知道逻辑门消耗的电源(VCC)的电流消耗。

Guru**** 2545120 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AHCT32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1448539/sn74ahct32-q1-i-would-like-to-know-the-current-consumption-of-the-power-supply-vcc-consumed-by-the-logic-gate

器件型号:SN74AHCT32-Q1
主题中讨论的其他器件:SN74AHCT32

工具与软件:

我目前已经使用 SN74AHCT32逻辑门构建了一个电路。 我需要连接 VCC 电源、但我不知道它会消耗多少电流、

所以我需要作出判断。 我目前已经使用 SN74AHCT32逻辑门构建了一个电路。

我需要连接 VCC 电源、但我不知道它会消耗多少电流、因此我需要判断。

当所有输出变为1时、我们预期消耗多少?

目前、每个通道的输出连接到下一个通道的输入。 (例如1ch 输出-> 2ch 输入)

最后一个通道的输出连接到另一个逻辑门输入。 最后一个通道的输出连接到另一个逻辑门输入。

我知道逻辑门的输入阻抗非常高、那么我是否可以假设 VCC 消耗的电流也很小? 我可以假设它在 nA 范围内吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅此常见问题解答:  

    1. [常见问题解答]如何计算 CMOS 逻辑器件的功耗或电流消耗?  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 我已经检查了您提供的链接。 (Ptotal = PS+Pt+PLC+PLR)

    正如我在帖子中写道的、如果1CH 输出直接连接到2ch 输入(无电容、无电阻)、我是否需要考虑电容负载功率(PLC)和电阻负载功率? (PLR)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Yoon、

    它所进入的器件仍然存在输入电容和电阻。 您应该能够在输入器件的数据表中找到这些信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,谢谢你的答复