This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826-EVM-AM2:RJ45 LED 指示什么?

Guru**** 2770705 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83826-EVM-AM2, DP83826E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1450143/dp83826-evm-am2-what-does-rj45-led-indicates

器件型号:DP83826-EVM-AM2
主题中讨论的其他器件: DP83826E

工具与软件:

我曾参考 DP83826-EVM-AM2用户指南来了解 RJ45 LED 详细信息。 这是我发现的。

由于 DP83826E 不支持1000BASE-T、为什么1000BASE-T 列在表中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 H Jayaraj:

    此表是从先前的文档中重复使用的、该文档将千兆位以太网 PHY 连接到 RJ45连接器。 有关正确 LED 的信息对于 DP83826E 仍然有效。

    请单击用户指南文档脚注中的以下链接提交反馈:  

    这将确保在文档的下一个修订版本中更正此错误。

    此致、

    Brennan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brennan,

    那么、正确的指示是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    H Jayaraj,

    该表应如下:

    LED 颜色 LED 指示
    右侧 LED 绿色 以太网 PHY 电源已建立
    黄色 速度为10BT 的链路已接通
    左侧 LED 绿色   连接良好
    黄色 速度为100BT 的链路已接通

    总之、唯一的变化是左侧黄色 LED 为100BT 速度链路、而不是1000BT。

    此致、

    Brennan