This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC1T45-Q1:使用 SN74AVC1T45-Q1进行 SPI 电平转换

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC1T45-Q1, SN74AXC4T245-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1451551/sn74avc1t45-q1-spi-level-shifting-with-sn74avc1t45-q1

器件型号:SN74AVC1T45-Q1
主题中讨论的其他器件: SN74AXC4T245-Q1

工具与软件:

我想使用 SN74AVC1T45-Q1将1.2V 四通道 SPI 信号电平转换为1.8V。 SPI 总线包括标准 SPI 信号(时钟、芯片选择、DATA0-3)以及专用方向控制信号。 我想知道、 在两侧都连接到 SPI 推挽 I/O 的情况下、将 SN74AVC1T45-Q1用作电平转换器是否可行   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这会起作用。 但您有四个数据信号、因此 SN74AXC4T245-Q1可能会更有用。