This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC1T45:建议为双 Colo LED 逻辑提供5V 至3.3缓冲器

Guru**** 2782605 points

Other Parts Discussed in Thread: TXU0101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1451323/sn74avc1t45-suggest-5v-to-3-3-buffer-for-dual-colo-led-logic

器件型号:SN74AVC1T45
主题中讨论的其他器件:TXU0101

工具与软件:

大家好、我的现有设计如下所示

我想将 VCCB 从1.8V 降低至5V、我觉得如果这样、IC 会不起作用  

为了使双色 LED 逻辑工作, 我需要一个具有单输入输出的替代双向缓冲器

Kinldy 建议最好的等价物

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shyam、您好!

    如果您正在寻找5V、1位电平转换器、我会推荐 SN74LXC1T45

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于该应用、您不需要方向控制、因此您还可以只使用单向 TXU0101。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在这里有个小疑问、如果它们是单向的、这些缓冲器能否灌入电流? 我觉得我认为参考是双向的、因为灌电流和拉电流的多色 LED 逻辑都应该发生

    我假设数据表的部分大致相同

    "7.3.3平衡高驱动 CMOS 推挽输出
    平衡输出使器件能够灌入和拉取相似的电流。 此器件的高驱动能力能够在轻负载时产生快速边缘、因此应考虑布线和负载条件以防止振铃。 此外、该器件的输出能够驱动的电流比此器件能够承受的电流更大、而不会损坏器件。 "

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "双向"用于描述 LED、但对于转换器、意味着该转换器可在 A 至 B 或 B 至 A 两个方向上工作

    您只需要一个推挽输出。