This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0104E:推挽

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1451141/txs0104e-push-pull

器件型号:TXS0104E

工具与软件:

您好!

您能否说明一下数据表 P19中提到的内容、即它可以是 OD 还是推挽? 您能解释一下吗? OD 的驱动能力由 VCC 决定、但它怎么也可以是推挽式的? 谢谢你

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    TXS 是一款具有内部10k Ω 上拉电阻的开漏转换器、能够支持推挽和开漏驱动器架构。 其预期设计与自动双向信号兼容、因此驱动能力有限。 如果预期的应用是为推挽信号提供电平转换和驱动能力、则 TXU0x04更适合此用例。  

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    连接到 TXS 的其他器件可以具有开漏或推挽输出。 TXS 本身始终具有开漏输出。