This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:TXS0108E 输出低电平不为0V

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E, TCA9509

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1449179/txs0108e-txs0108e-output-low-level-is-not-0v

器件型号:TXS0108E
主题中讨论的其他器件: TCA9509

工具与软件:

您好、

TXS0108E 用于从2.5V 到3.3V 的电平转换。 用于 IIC 接口。 当输入电压为0V 时、输出电压为0.6V。 请帮助分析原因。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeno:

    TXS0108E 不是缓冲器、它无法重新驱动逻辑低电平状态。 相反、输出低电压直接取决于输入低电压、其关系取决于 VIL 和通过内部开关的电流。 本应用手册更详细地介绍了这一点: www.ti.com/.../scea056.pdf

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请帮助为该应用推荐组件。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 μ I²C 只需要两个通道时、为什么要使用8通道器件? 是否有其他信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeno:

    除了 Clemens 的注释外、请参阅能够转接驱动信号以实现较低的 I2c 缓冲器、如 TCA980x 或 TCA9509。  

    此致、

    插孔