This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G08:SN74LVC1G08DBV 的输出信号在上电过程中不稳定

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G125, SN74LVC1G99

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1451740/sn74lvc1g08-the-output-signal-of-sn74lvc1g08dbv-is-unstable-during-the-power-on-process

器件型号:SN74LVC1G08
主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G99、SN74LVC1G125

工具与软件:

当我们使用芯片 SN74LVC1G08DBV 时、它的 VCC = 1.8V、一个通道的输入持续为低电平、另一个通道的输入为1V8的高电平信号。 测量后 发现、在1V8上电过程中、芯片将输出约600mV 的毛刺脉冲信号、如下图所示。 绿线表示 VCC、黄线表示输出信号。 这是什么原因呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Vcc 的输入转换率似乎为~1ms/V、这对于此器件来说太慢了。 请遵循数据表规格。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    低于1.65V 的最小建议电源电压时、无法保证正常运行。

    具有/OE 输入的器件(例如 SN74LVC1G125、SN74LVC1G99)可确保在/OE 为高电平时禁用输出、即使在上电期间也是如此。