This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV1T34:125k PWM 信号、需要从3.3V 转换至5V

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV1T34, TXU0101, SN74AHCT1G125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1452359/sn74lv1t34-125k-pwm-signal-and-needs-to-shift-from-3-3v-to-5v

器件型号:SN74LV1T34
主题中讨论的其他器件: TXU0101SN74AHCT1G125

工具与软件:

大家好、团队成员:

此应用处于125k PWM 信号范围内、需要从3.3V 切换至5V、

SN74LV1T34是否适合此应用?

或者有其他建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这个器件很适合。 您还可以使用任何具有 TTL 兼容输入的器件(例如 SN74AHCT1G125)或具有两个电源的电平转换器(例如 TXU0101)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin 老师、您好!

    我同意 Clemens 的意见、SN74LV1T34和 TXU0101都可以用。  

    此致

    Josh