This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHCT1G04:数据表中约4引脚配置和功能

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1452282/sn74ahct1g04-about-4-pin-configuration-and-functions-of-data-sheet

器件型号:SN74AHCT1G04
主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G240

工具与软件:

转发给负责人

数据表中的4引脚配置和功能、

在 P3的引脚布局图中、引脚1是 NC、引脚2是 A、但在 P11的布局图中、引脚1是 A、引脚2是 B

我是否理解 P3是正确的?

如果是、请在下一次更新中修复。

此致

Shingu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、第3页是正确的。

    布局图复制自具有两个输入的器件、例如 SN74LVC1G240。