This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G74-Q1:SN74LVC2G74QDCURQ1 (引脚5)

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1451792/sn74lvc2g74-q1-sn74lvc2g74qdcurq1-pin5

器件型号:SN74LVC2G74-Q1

工具与软件:

我们 现在正在定义由该锁存器 IC (SN74LVC2G74QDCURQ1)驱动的输出诊断。  

我是否可以检查此 IC (引脚5)输出卡在高电平的可能性?  

是否由于针脚5卡在高电平而报告任何故障返回?  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    您能提供更多有关此问题的信息吗?  

    具体问题是什么?您能否将问题的一些示波器截图发送给我们?  

    任何可能导致器件卡在高电平状态的因素都必须更具体、以便我们帮助解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好-根据客户了解、到目前为止、我们的应用中没有确切的问题(IC 引脚5卡在高电平)。

    但我们希望从 IC 的角度检查可能性。 如果您有任何见解、请表示感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    我不确定我能做些什么来帮助您。  

    我能做的最好的事情就是让您参考数据表中的真值表: