This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC1G125:PCN 20231219000.1影响

Guru**** 2380860 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1451000/sn74ahc1g125-pcn-20231219000-1-impact

器件型号:SN74AHC1G125

工具与软件:

在翻译主题行中提到的器件的确切改动时、我会遇到一些麻烦。 似乎又出现了另一个符合制造工厂标准的工厂、以及工艺、安装复合材料、键合线、模塑化合物和引脚1标识的更改。  

由于这些变更、预期性能和数据表参数是否发生任何变化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeremy、您好!

    通常、对于这些 PCN、根本没有更改的规格。 那么该器件将像之前一样运行。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

    是否有办法查明是否进行了测试来证明情况属实?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeremy、您好!

    在 PCN 之后、仍然直接根据数据表规格对器件进行测试。  

    无论数据表中的内容是什么、都将保持不变、因此器件被设计成按照这些值进行测试。