This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0104V-Q1:引脚6和放大器;9 = NC?

Guru**** 2611205 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0104V-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1452216/txs0104v-q1-pins-6-9-nc

器件型号:TXS0104V-Q1

工具与软件:

您好!

对于  TXS0104V-Q1、BQA 封装、引脚6和9是否无内部连接(NC)?
 它们是否可以连接到 GND?
数据表中似乎有一个错误、因此我必须确认: 图4-1未标记引脚6和9、且引脚排列表中未  提及这些引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、对于此器件、BQA 封装的引脚6和9为 NC。 它们可以连接到 GND、而不会出现任何问题、因为没有内部电气连接。  

    此致、

    插孔