This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV125AT:SN74LV125AT

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV125AT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1453060/sn74lv125at-sn74lv125at

器件型号:SN74LV125AT

工具与软件:

 有关  SN74LV125AT 的一些问题、请寻求帮助

能否使用3.3V 信号缓冲器/驱动器(所有引脚上可接受的最大电压为3.6V)通过5V 电源驱动 SN74LV125AT?
2. SN74LV125AT 输入引脚上是否有上拉电阻器或钳位二极管?

3.在这种配置下、此3.3V 驱动器是否存在损坏风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、可以使用3.3V 缓冲器来驱动  在5V Vcc 下运行的 SN74LV125AT。

     SN74LV125AT 在 GND 到 VI 之间有一个负钳位二极管、但没有任何上拉或下拉电阻。

    这是该 TTL 兼容器件的标准应用、假设两个器件均遵守数据表中的限值、则没有损坏风险。

    此致!

    Ian