This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC1G14:PSpice 模型无法正常工作

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1450539/sn74ahc1g14-pspice-model-not-working

器件型号:SN74AHC1G14

工具与软件:

您好!

我有您的网站上提供的 PSpice 模型的缓冲区列表、但我尝试运行仿真、然后仿真无法正常工作。 您是否能够检查现有的 PSpice 模型、或者您是否能够提供替代模型。

缓冲器列表

74HC14D

74HC14PW、118

74LVC1G06GW、125

CAHCT1G126QDCKRG4

SN74AHC1G14DBVR

SN74AHC541PW

SN74AHCT1G14DCK3

SN74HCS125PWR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rushikesh:

    您能否提供有关您遇到的错误的更多信息、或者不工作意味着什么、我可以对此进行探讨。

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我运行仿真时、它会卡住、那么我需要重新打开仿真软件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否在您身边检查一下、如果这些模型运行良好、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rushikesh:

    我最后运行这些文件没有问题

    此致、

    Owen