This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC1312R7:运行 WiSUN 和 Contiki 的器件之间的通信

Guru**** 2893260 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1352R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1452142/lp-cc1312r7-communication-between-devices-running-wisun-and-contiki

器件型号:LP-CC1312R7
主题中讨论的其他器件:CC1352R

工具与软件:

您好!  
对于 WiSUN 和 Contiki 来说、我很好奇、假设使用正确的 PAN ID 和配置、是否可以在两个不同的设备(一个在 WiSUN 上运行、另一个在 Contiki 运行)上构建通信。  
我有一个用例、我需要这个用例:如果你能引导到这个用例的任何现有示例、这也是很好的。
谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muhammad:

    尽管它们基于类似的 PHY、但我认为 Contiki-ng 的6TiSCH 协议和 Wi-SUN 不兼容、因为 Wi-SUN 是单独的协议、需要某种身份验证。

    但是、如果您想开始使用我们自己的 Wi-SUN 示例、请查看以下页面: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AQ43bVrHhe7o7BTHhal9Cw__com.ti.SIMPLELINK_ACADEMY_CC13XX_CC26XX_SDK__AfkT0vQ__LATEST

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arthur、
    谢谢指南、我测试了这些 Wi-SUN 示例并使用了这些示例、但由于我的用例的要求、我需要在已运行的 contiki 节点和 Wi-SUN 节点之间构建一些通信。 正如您所说、这两者之间存在配置差异。 我想知道是否有办法在它们之间建立一个双堆栈固件网关(同时运行 wi-sun 和 contiki)以接收和转发消息。 这样,我仍然可以实现我的目标,不是完全替换 contiki 用 WiSUN。
    我已经阅读了一些 TI 器件、例如 带时分复用功能的 CC1352R。 这可以用作它们之间的网关或桥接器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muhammad:

    您可以使用我们的 DMM 框架: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AAwsgUwexUVk0pJMLb11nw__com.ti.SIMPLELINK_CC13XX_CC26XX_SDK__BSEc4rl__LATEST 来实现这一点

    您确实需要做一些工作来设置不同的活动、策略等、但 DMM 将在设置后处理无线电命令调度。 还必须将6TiSCH 协议移植到您的项目中。

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!  
    我会尝试实施此方案、并会向您反馈我的反馈。