This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV595A-Q1:EPAD 连接

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1452959/sn74lv595a-q1-epad-connection

器件型号:SN74LV595A-Q1

工具与软件:

我想使用此 IC 的 WBQB 封装版本、但是我可以在数据表中找到散热焊盘的连接方式(请查看 Rev G)、但是并未提及此封装方式。

如果我想避免使用悬空金属焊盘的应用、是否可以将此焊盘接地?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    是的、散热焊盘可以接地。