This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPLD1201-DGS-EVM:启动期间的 IO9输出 H?

Guru**** 2874030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1451784/tpld1201-dgs-evm-io9-output-h-during-startup

器件型号:TPLD1201-DGS-EVM

工具与软件:

您好!

我认为 EVM 启动期间的 IO9输出 H 脉冲。 是真的吗?

两个 DFF 都具有 L 初始状态、因此将启动 IO6和 IO7的 L 输出。

但在 InterConnect Studio 中单击[Configure]后、IO6实际上是 H、而 IO7实际上是 L。

启动序列期间似乎只有 DFF0从 IO9接收时钟脉冲。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉。 我是误会。

    看起来、IN0 在启动期间生成 H 脉冲。 非 IO9。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于触发器将生成发明的输出、因此如果设置为在低电平状态下启动、那么初始输出将是高电平脉冲。 如果您希望它以反相输出启动为低电平输出、初始状态应为高电平。

    您应该能够在仿真工具中看到这一点。

    希望这对您有所帮助!

    Ian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    谢谢你的详细解释,但恐怕这不是 FF 问题,我想.

    将 FF 更改为无法执行输出 、如下所示:

    IO9和 IN0是具有1k 下拉电阻的 EVM 2按钮。 我想在启动期间2个 FF 输出继续 L。

    仿真结果就是这样:

    但在点击[Configure]后、EVM IO7 (IS LED7)处于开启状态。

    这意味着 dff1状态改变。 IN0向 dff1生成了 H 脉冲。

    以下是压缩的 syscfg 文件:

    e2e.ti.com/.../TPLD1201_5F00_EVM_5F00_button_5F00_test.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我向编程团队核实了情况、您是正确的。 对器件进行编程后、向 GPI 线发送高电平信号。 这是有意为之、是编程所必需的、因此无法防止出现这种情况。

    此致!

    Ian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    我理解你的答复。 谢谢你。

    此致!

    奥津靖则