This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPLD1201-DGS-EVM:IO5不't ACTIVE

Guru**** 2798555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1451712/tpld1201-dgs-evm-io5-doesn-t-active

器件型号:TPLD1201-DGS-EVM

工具与软件:

您好!

EVM 演示可以正常工作、但 IO5未在以下电路中输出 H:

IO6和 IO7均正常。 我不明白为什么只有 IO5不能去 H.似乎 Z.

使用演示电路、IO5可以正常输出 H/L。 我认为 EVM 和连接良好。 请提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否发送 EVM 设置的图片?

    此致!

    Ian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    在演示运行时效果良好。

    附加了 syscfg (zip)  

    e2e.ti.com/.../failed.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的耐心等待。 我们已确定这是我们将尽快修复的 ICS 错误。 同时、如果您在设计中添加一个振荡器、而不将其连接到任何东西、该器件将按预期工作。 如果您对器件进行永久编程、也可以将其用于该器件。

    此致!

    Ian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    我 可以看到 EVM 的 IO5使用虚拟振荡器良好开启。 并且也明白烧录的设备将是好的。 谢谢!

    此致!

    奥津靖则