This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4013B-MIL:通过航天级认证

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4047B-MIL, CD4081B-MIL, SN54LS08-SP, SN54LVC74A-SP, CD4040B-MIL, CD4070B-MIL, SN54LS393-SP, SN54LVCH244A-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1451734/cd4013b-mil-space-grade-qualification

器件型号:CD4013B-MIL
主题中讨论的其他器件:SN54LVC74A-SP、 CD40B-MIL、CD4047B-MIL 、 CD4070B-MIL、CD4081B-MIL、 SN54LS393-SP、 SN54LVCH244A-SP、SN54LS08-SP

工具与软件:

我们正在查找上面部分的辐射耐受值。 航天级器件的确切 MPN 是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ranjay:

    该器件不具有直接适用的航天级型号。 最好的搭配可能是 SN54LVC74A-SP。

    此致!

    Ian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ian、

    感谢您的帮助。  

    我也在为以下器件寻找航空级型号的 MPN:

    1. CD4040B-MIL

    2. CD4047B-MIL

    3. CD4050-MIL

    4. CD4070B-MIL

    5. CD4081B-MIL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ranjay:

    这些器件都没有直接的太空变体、因此我尽力推荐这些具有相同功能的航天级器件。

    1. CD4040B-MIL ->  SN54LS393-SP

    2. CD4047B-MIL ->无

    3. CD4050-MIL -> SN54LVCH244A-SP

    4. CD4070B-MIL ->无

    5. CD4081B-MIL -> SN54LS08-SP

    此致!

    Ian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ranjay:  

    我们有许多采用较小 TSSOP 封装的全新航天级逻辑器件。 这些工具还将在 TI.com 上拥有完整的 TID/SEE 报告:  

    https://www.ti.com/logic-voltage-translation/products.html#1498=Space&2954=TSSOP&

    此致!

    Michael